This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:设计问题:Vin = 3.3V、Vout = 3.3V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631011, TPS63060, TPS631000, TPS631010, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530466/tps63060-design-question-vin-3-3v-vout-3-3v

器件型号:TPS63060
Thread 中讨论的其他器件: TPS631000TPS631010、TPS631011、TPS63100、 TPS63802

工具/软件:

我想检查 TPS63060 是否适合我的设计。

VIN = 3.3V +/–5%

VOUT = 3.3V

电流~ 1A

这种情况下的效率是多少?

在这种情况下、它是否具有较大的纹波?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Ting:

    在这种情况下、TPS63060 不应该是一个不错的选择。

    相反、我们想推荐使用 TPS631000/TPS631010/TPS631011。 在本例中、效率为 92%或更高。

    至少要知道是否考虑了开关尖峰?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    感谢您的回答。 两个问题:

    1. TPS63060 是否因为此应用效率低下而不是一个不错的选择?

    TPS63100 与 TPS631010/11 之间的区别仅仅在于封装尺寸? 不考虑开关尖峰。  

    顺便说一下、我正在查找 TPS63060 的晶圆制造厂所在地 (CCO) 信息、但找不到。 您还可以帮我检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

     TPS63802DLAT 怎么样? 这是好选择吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Ting:

    我认为 TPS63060 和 TPS63802 几乎没有因您的情况而被杀。  

    是、TPS63100 和 TPS631011 之间的唯一区别在于封装。

    TPS63060 的晶圆厂基于德国弗莱辛。

    此致

    TAO