This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:压降电压

Guru**** 2357450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527526/tps746-dropout-voltage

器件型号:TPS746

工具/软件:

您好 BU 专家:  

客户希望在以下应用中使用 TPS74601。 如果使用 TPS74601 的以下应用正常或不考虑压降电压、则需要 TI 确认。  

输入电压:1.95V

VOUT:1.8V

输出电流:0.2A  

VIN VOUT 输出电流 压降电压范围  
1.95V~2V 1.8V 200mA  

我们能否保证客户的应用使用 TPS74601 没有问题?  

谢谢、

JH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    此外、客户请求获得仿真结果 以判断这对于其应用是否可以。 您能帮助提供仿真结果吗?  

    谢谢、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    TPS746 在输出电流为 1A 时具有 440mV 的额定压降电压。 在压降中、其 PMOS 导通晶体管将在其欧姆区域运行、压降将与输出电流成正比。 在 200mA 较低输出电流下运行时、我预计压降为 440mV/5 = 88mV。 客户的 1.95V 最小电源条件下将提供 150mV 的余量、超过 88mV 压降电压。 在这种情况下、LDO 将正常工作、但 PSRR 和瞬态响应可能会受到影响。  

    我们可以请求该用例的仿真、但完成该请求需要时间。 请通过电子邮件与我联系、我们可以开始该流程。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的回答。 为了进行验证、您是否支持模拟? 我会通过电子邮件与您联系。

    此致、

    JH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung-Ho:

    我将为此启动一个模拟票证。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的支持。 通常, 需要多少时间才能 获得结果?  

    此致、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung-Ho:

    仿真结果需要一些时间才能提供。 我应该能够在下周中提供一个更明确的时间表。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的支持。 您认为确认操作需要模拟吗?  

    VIN:1.95V、VOUT:1.8V、IOUT:200mA  

    如果我们能够保证运行、则不需要仿真。

    谢谢、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung-Ho:

    我们已经开始处理模拟请求、应该在本周晚些时候获得结果。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、感谢您的支持。

    此致、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung-Ho:

    我现在将关闭此主题、并通过电子邮件提供任何进一步的更新。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ales:

    是的。 请通过电子邮件将仿真结果发送给我。

    谢谢、

    JH。