This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:从充电模式到放电模式、自动反向模式在 50us 内仍然正常工作?

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523053/bq25750-auto-reverse-mode-will-still-function-within-50us-from-charge-mode-to-discharge-mode

器件型号:BQ25750

工具/软件:

从充电模式到放电模式、自动反向模式在 50us 内仍将正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    是的、正确。 一旦 VAC 低于 ACUV 电压、自动反向模式将在≈μ s 50µs 下触发。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当断开 VAC 时、转换时间 为 1.58ms。

    如何确认 50us 的转换时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    50µs 是反向模式开始运行的时间。 系统电压上升至 VSYS_REV 的时间将取决于各种因素。

    如何确认 50us 的转换时间?

    我不确定这个问题是什么意思。 我通过测量充电器开关节点从 VAC 下降到 ACUV 关断与激活反向模式时开关节点再次开关之间的时间来测量 50µs 的响应时间。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我、为了得到 50us、您测量了哪两点 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    下面是一个显示自动反转模式结果的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluab05/sluab05.pdf

    我测量开关节点 (SW2) 停止开关(正向模式供电)以再次开始开关(反向模式供电)的时间。

    此致、
    Ethan Galloway