This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631012EVM:从 GUI 上的 USB2ANY 连接时出错

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631012, USB2ANY, TPS631012EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531718/tps631012evm-error-connecting-from-usb2any-on-gui

器件型号:TPS631012EVM
主题中讨论的其他器件:TPS631012USB2ANY

工具/软件:

我尝试使用 USB2ANY 模块连接到 TPS631012 EVM 板、就像设置建议的说明一样。 我遇到的问题是、从 GUI 进行固件更新后、我仍然收到错误消息、说它连接到 USB2ANY、但无法连接到 I2C @ 0x2a 上的 TPS631012。 我有点卡滞、因为我没有看到外部电源为 EVM 提供了任何外部电源、因此我假设它应该能够按原样连接。  

重新阅读用户手册后、我注意到了使能跳线引脚、但仍然存在 USB2ANY 板未连接到 TPS631012EVM 的问题。 我获得了 3.3V 电源电压、但输出电压仍为 0V。 因此、我假设必须对输出电压进行编程、但无法连接到 GUI。

感谢您的参与、
Aaron Porter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题在于 Web GUI 默认要查找 TPS631012EVM、并且我使用的是 TPSM83102EVM-125、因此 I2C 地址不同。