This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS65219 BUCK1 转换器开关频率

Guru**** 2353910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531319/tps65219-tps65219-buck1-converter-switching-frequency

器件型号:TPS65219

工具/软件:

您好:

您能解释一下开关频率吗?

在以下条件下、开关频率经评估为 2.02MHz。 鉴于电压是正确的输出、我相信没有问题。 你怎么看?

BUCK1 转换器

强制 PWM
高带宽情况
强制 PWM、VIN = 5.5V
VOUT = 0.85V
IOUT = 0A
Ta = 60℃

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    开关频率看起来正确。 典型值约为 2.3MHz。

    Sathish