This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:相位裕度 — 增益交叉不能达到 0dB

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530904/tps56637-phase-margin---gain-crossover-doesn-t-reach-0db

器件型号:TPS56637
主题中讨论的其他器件:TPS62A02

工具/软件:

您好的团队、

我尝试测量 TPS56637 的相位裕度、但注意到增益从未达到 0dB。 这很令人困惑、因为当我在同一电路板上测量 TPS62A02 时波特图看起来不错。

您能告诉我是否有任何不正确的做法吗? 我甚至将 0.22 个 CPAS 与 Rinjection 平行、因为 TPS56637 是 DCAP、但没有改善结果。

测试条件:

  • VIN:23V
  • 输出电压:12V
  • 输出电流:5A

下面是 在同一 PCB 上使用 TPS62A02 时的波特图捕获结果。 可以看到、相位裕度似乎没有问题。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    我会检查一下、然后重新回到这个问题上。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    以下是采用 TPS56637 的应用示例

    上述配置的波德图

    请重复实验。 在上面的中、增益具有 0dB 的交叉。

    令人遗憾的是、

    Haseen。