This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:UCC27712

Guru**** 2509615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531180/ucc27712-ucc27712

器件型号:UCC27712

工具/软件:

您好:  

我已将 UCC27712 用作具有基于 PWM 开关的外部晶体管的全桥驱动器电路。  

我目前正在寻找一种解决方案来驱动具有相同设置的有刷直流电机、但要驱动电机、需要不同的直流或离散信号(100%占空比)。  

因此、该结构将是两个栅极驱动器 IC 和 4 个 晶体管、它们构成了全桥配置。 我希望能够提供作为直流信号的输入来相应地开关晶体管、从而为直流电机供电。 电机将根据输入信号以正向或反向运行。  

UCC27712 是否可能实现? 我在数据表中看到一些提到使用单独的辅助电源、可以实现 100%占空比、但我想与社区以及工作原理进行澄清。  

谢谢