This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:无电池运行充电器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529229/bq25756-running-charger-without-battery

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50TPS25751

工具/软件:

您好、
我们提供由 TPS25751 PD、BQ25756 充电器和 BQ40z50 BMS 组成的三组元件。 从 EEPROM 配置的 TPS 中。 没有 MCU 在运行。 BMS 与 4 节 4.2V 电芯连接。 只要连接电芯、器件就会工作。 充电、放电等、一切都运行良好。

我们还有一个额外的要求、即如果连接了 USB-C、则器件也应该在没有电池的情况下工作。

1. 如果未连接电池、BQ25756 就可以供电是正确的

2.充电器应如何配置为不带电池使用?

我们尝试禁用:

  • 端接控制
  • 预充电和涓流充电
  • PFM

但现在、VBUS 如下所示:

VBUS

引脚 HIDRV1 如下所示:

HIDRV1

系统配置为 20V/60W。 充电电压为 16.8V。

3.您认为这是电子问题还是配置问题?

我只注意到故障寄存器指示“器件处于电池过压保护状态“

此致

Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您的参与。

    系统配置为 20V/60W。 充电电压为 16.8V。[/报价]

    这可能是此处的问题。 为确保充电安全、BQ25756 不会高于 16.8V。 系统尝试达到 20V 将触发电池 OVP、充电器将停止充电。 一旦电池电压足够低、它将再次开始充电。 对第一个波形的解释可能会反复发生这种情况。

    如果您有任何问题或我所说的任何内容不清楚、请告诉我。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我想提一点、您还可以调整充电电压设置。 我不确定 16.8V 和 20V 是否足够接近、从而更改电压反馈寄存器 (REG0x00)、并使用一个电阻分压器电路来调整系统的充电和供电、但可能值得一看。

    其他解决方案是使用数字电位器调整反馈分压器电路、或使用数字开关/多路复用器在两个设置的电阻分压器网络之间进行切换。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢你的帮助。
    我们仍然无法找到正确的设置。
    电力输送配置为 20V/60W。 如前所述、充电器设置为 16.8V。
    连接的系统可以在 16.8V 的电压下运行。
    负载在 5V 至 24V 之间运行、需要大约 45W。

    我们没有看到我们的配置有任何问题、但 STAT1 正在闪烁、PG 引脚以 1Hz 的频率闪烁。

    故障寄存器将告知我 OVP 和 UVP。 清除这些寄存器后、保持在 DRV_SUP 故障。

    此致、

    Tobias  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    该输入是 OVP 和 UVP 还是电池 OVP 和 UVP? 是否将 REGN 用于 DRV_SUP?

    我们没有看到任何配置问题、但 STAT1 闪烁、PG 引脚以 1Hz 的频率闪烁。

    输入电压波形是什么样子的? 拥有 SW1 和 SW2 波形可能也会有所帮助。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    • 输入 UVP
    • 电池 OVP
    • 我们将 REGN 用于 DRV_SU
    • 如果 PD 与充电器连接、则输入电压波形看起来几乎相同
    • SW1&2 的含义是什么? 您指的是 STAT1 和 STAT2?

    此致、

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我是指电感器任一侧的开关节点。

    REGN 在 5V 下是否稳定?

    如果 PD 与充电器连接、输入电压波形看起来几乎相同

    如果触发 UVP、器件可能会看到不同的情况。 在 VAC 和 ACUV 引脚上焊料看起来如何? ACUV 和 ACOV 网络上的电阻分压器是什么?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    • REGN 似乎稳定
    • 我明天将尝试提供 SW1&2 波形

    电源是 VBUS 来自 PD。

    此致、

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您努力获得这些波形。 查看 DRV_SUP、BTST1 和 BTST2 节点以研究 DRV_SUP 超出范围故障也可能有所帮助。

    此致、
    Michael