This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:连接不支持电子标记的 USB 电缆时发现身份请求

Guru**** 2391675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531393/tps25751-discover-identity-request-when-connecting-a-usb-cable-that-does-not-support-e-marker

器件型号:TPS25751

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

当 TPS25751 连接了不兼容 E 标记的 USB 电缆时、我们确认经常会对 USB 电缆发出发现身份请求。

确认频率在 PS_RDY 之前三次、在 PS_RDY 之后 16 次。

如下所示、按 47ms 的间隔连续发送四次覆盖物定义。

使用不支持 E-Marker 的 USB 电缆时、了解这种类型的行为在 USB PD 标准方面不会造成问题是否正确?

此外、是否可以设置是否请求发现身份?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    使用不支持电子标记的 USB 电缆时、了解这种类型的行为在 USB PD 标准方面不会造成问题是否正确?

    是的、这不会造成问题。

    此外、是否可以设置是否请求发现身份?

    仅对“仅受电方“配置禁用电缆发现。

    谢谢。此致、

    Chris