This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:可与 BQ79718 堆叠

Guru**** 2505245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ7718, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522300/bq77216-stackable-with-bq79718

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ79718-Q1、BQ7718BQ79616

工具/软件:

如您所知、BQ79718 为 18 节串联、而 BQ77216 为 16 节串联。

请告诉我、我们需要对齐电池连接。 例如、如果有具有小区订单的 54S 解决方案 (1S 至 54S)

组别中的 bq77216。 1~16S、17S~32S、33~54s。 我们是否应该将 BQ79718 引脚数从 18s 更改为 16s 以满足布局受限的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说

    - BQ79718-1st GND 连接到 BQ77216-1st GND  

    - BQ79718-1st 17S 连接到 BQ77216-2st GND  

    这种设计是否存在风险?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beginner、  

    感谢您的耐心。 如果您能绘制一个图来显示您尝试实现的目标、那将会很好。  

    出于我的理解、您希望将 BQ77216 堆叠到更高的电压 (54s)。 您有 3 组 BQ79718-Q1、希望将 BQ77216 拆分为 4 个部分、但不确定如何映射通道。 请随时确认我的理解是否错误。  

    总体而言、您可以堆叠保护器、但 PCB/布局中需要一些电平转换电路、并注意芯片接地以及每个 IC 的绝对最大电压。  

    您可以采用与 该 BQ7718 TIDesign https://www.ti.com/tool/TIDA-00108 类似的方式来实现、其中介绍了堆叠电池保护器的一些注意事项。

    为了简化设计并减少 IC 数量、您可能需要按 BQ77216 使用 BQ79718 的 16 芯片。 您还可以将 BQ79616 (16s) 作为监控器的替代方案;或者、您可以考虑根据 BQ79718 堆叠 4 个 BQ7718。

    此致、  

    Arelis G. Guerrero