This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:详细电流速率建议

Guru**** 2355840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531284/tps1h100-q1-dgnd-current-rate-recommendation

器件型号:TPS1H100-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我是否知道如果将二极管建议用于电阻器 — 二极管接地网络,为什么会使用 100mA? 我知道正常运行时、电流仅流经 Dgnd、这意味着不会发生反向或断电/GND 丢失的情况...

I see inom_max 是如下所示的 10mA。 如果这只是只应考虑的问题、则 100mA 太多。

我已经阅读了下面的一些应用说明、但仍然不清楚。
https://www.ti.com/lit/an/slvaes9a/slvaes9a.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slvae55/slvae55.pdf

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    但是、100mA 值可提供足够的裕度、您是对的。 您将只有 10mA 通过二极管、因此即使这是最大值、我建议留出安全裕度、20mA 等裕度。  

    BR、

    AVA