This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65680-Q1EVM:LM65680-Q1EVM

Guru**** 2361190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM65680-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532287/lm65680-q1evm-lm65680-q1evm

器件型号:LM65680-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM65680-Q1、LM65680

工具/软件:

您好、

在 LM65680-Q1 EVM 上、可以从外部补偿切换到内部补偿。
LM65680 数据表指出、COMP 引脚必须连接至 VCC 才能实现内部补偿。
但在评估板上无法做到这一点。
如果器件采用内部补偿运行、但 COMP 引脚无法连接到 VCC、会产生什么后果?
在这种情况下、该引脚是否可以悬空?

谢谢。此致

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    LM65680-Q1 设置为以 400kHz 的频率运行、因此针对外部补偿进行了配置。 通过在这两个引脚之间连接一根短导线、可以将 VCC 连接到 COMP 引脚。   

    如果该器件采用内部补偿运行、但 COMP 引脚无法连接到 VCC、会产生什么后果?
    在这种情况下、引脚是否可以悬空?

    该引脚不能悬空。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    好的 — 所以评估板有设计错误...

    谢谢

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    否、评估板是针对 400kHz 设计的、因此使用了外部补偿。 如果 EVM 是为 2MHz 设计的、则可以使用内部补偿。

    Ben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    但在这种情况下、不应有可更改 COMP 引脚电平的跳线、因为无法将 COMP 引脚连接到 VCC。


    BTW 是否对开关频率有限制、如果高于该值、应选择的内部或外部补偿?

    有关 LM65680-Q1 数据表的另一个问题。表 7-4 显示、将 DRSS/MODECOMM 引脚连接到 VCC 或使该引脚保持未连接状态会导致 DRSS 和压摆率控制采用相同的行为。

    ‘S、“短接到 VCC “包含对脚注的引用、该脚注不会出现在任何地方。
    参考 (1) 是什么意思?

    此致

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    BTW 开关频率是否有限制、高于该限制时、应选择内部或外部补偿?

    虽然没有限制、但外部补偿允许用户在调整环路带宽和相位裕度方面具有更大的灵活性。

    有关 LM65680-Q1 数据表的另一个问题。表 7-4 显示、将 DRSS/MODECOMM 引脚连接到 VCC 或使该引脚保持未连接状态会导致 DRSS 和压摆率控制采用相同的行为。

    ‘S、“短接到 VCC “包含对脚注的引用、该脚注不会出现在任何地方。
    参考 (1) 是什么意思?

    [/报价]

    感谢您关注这个问题。 我们将在器件投入全面生产后修复问题。 参考文献指:“此配置仅对单相运行有效。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    如果没有其他问题、请点击“已解决“至我的最后一个帖子来关闭该主题。 谢谢!

    Ben