This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952 是否支持 16 节串联锂电池的设计?

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523595/bq76952-does-bq76952-support-the-design-of-16s-ternary-lithium-batteries

器件型号:BQ76952

工具/软件:

TI 专家、

   bq76952 是否支持 16 节串联锂电池的设计?  

   电池组满电压:4.2*16=67.2V、

   bq76952 芯片电压耐受值为 85V、μ V

   DSG 和 CHG 引脚的最大电压为 67.2 (BAT)+10V (Vgs)=77.2V、

    DSG 和 CHG 是否容易损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    从电池监测器的角度来看、只要电压在规格范围内、就不受电池化学成分的影响。 三元电池与锂离子电池类似、因此 BQ769x2 可用于支持此系统。 DSG 和 CHG 并不容易损坏、但您应遵循数据表中的建议、并确保对系统设计采取预防措施、以保持在绝对最大值范围内、并避免损坏 IC。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero