This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:关断模式问题

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907-Q1, BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532617/bq76907-q1-shutdown-mode-question

器件型号:BQ76907-Q1
主题: BQ76907 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

以下流程显示的选择故障是什么? BQ76907-Q1 从 NORMAL、SLEEP、DEEPSLEEP 模式进入 SHUTDOWN 模式时、它是否会触发 ALERT 信号? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    我强烈建议使用此处链接的 BQ76907 技术参考:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucj0/sluucj0.pdf?ts = 1751042081558

    这部分更详细地概述了与进入关断模式相关的故障。  

    1. 温度故障
      1. Power:Shutdown:Shutdown Temperature
        1. 该温度值的配置可用
      2. Settings:Cell Balancing:Max Internal Temp
      3.  Settings:Configuration:Power Config[OTSD]
        1. 硬件过热检测、在正常模式、睡眠模式和深度睡眠模式下可用
        2. 温度超过约 120°C
        3. 查看 Shutv 警报选项以查看警报是否已生效
    2. 通信超时故障
      1. Power:Shutdown:Auto Shutdown Time
    3. 电池电压
      1. Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage、 Power:Shutdown:Shutdown Cell Voltage  
        1. 在正常模式下持续评估、在 睡眠模式下进行突发测量
    4. LFO 停止频率与预期值之间的振荡或显著偏差。
      1. 在正常模式、睡眠模式和深度睡眠模式下可用
    • 这些故障可以使用 REGOUT LDO 进行诊断、说明请参阅 6.19 REGOUT 诊断保护
      • 在正常模式、睡眠模式和深度睡眠模式下可用
    • 这些故障也会在 ALERT 引脚上发出警报、在生成警报信号时被拉至低电平。  

    谢谢您、  

    Pranav Ananthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    什么是  TIMEOUT_FAULT_o、 ACTION_SEL_I 输入、 SHUTDOWN_REQ_o、 SYSFAULT1[TSD]? 我在手动中找不到这些寄存器。 谢谢。

    最好的餐厅

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已修订我原来的答复。 我希望这澄清了您可能遇到的任何其他问题。  

    谢谢!

    Pranav Ananthan