This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:压降电压和放大器;设计建议

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532979/lp38798-drop-out-voltage-design-recs

部件号:LP38798

工具/软件:

您好、

我的客户试图弄清楚几个不同的问题、以了解此器件是否适合其应用

1) 是否可以估算 12V 输出的压降是多少?  数据表中的图 22 和 23 显示了压降电压与电流间的关系、但仅适用于 5V 或 3、3V 输出电压

2) 在以下条件下 LDO 是否会工作(以及压降条件)?

3) 输出电流为 200mA @125°C 且 Vout = 3V 时、压降将为 100mV(图 22)、当 Vout = 5V 时、压降将为 75mV(图 23)。 对于 200mA、假设压降@12V 约为 75mV 或更低是否安全?

客户条件:  

    • (VIN_max = 12.85V、Vin_min = 12.15V)
    • VOUT_max = 12。 48V VOUT_MIN = 11.55V
    • R1 = 135k +/–1%
    • R2 = 15k +/–1%
    • VFB_min = 1176V/VFB_max = 1224V(典型值为 1、2V)
    • VOS_max = 0016V

     

    当所有低噪声负载均处于活动状态时、LDO 将在 465mA 周围提供电源、因此我想了解我是否确实有问题、或者设计是否安全。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Abigail:

      1) 压降与此处的输出电流呈线性关系;您应该能够从 800mA 线性地将 420mV 限值缩减到您的预期负载 (0.465V/0.8V*0.42V=244mV)、以估算压降电压的上限。 压降电压本质上由三极管中导通元件的 Rds_on 定义、如果需要更好的估算、则必须计算该值。

      2) 不幸的是,该范围可能进入压降,因为由零件精度定义的输出范围与输入范围重叠。  我不知道客户的要求或输出和输入要求的固定程度、所以我不能提出很多建议。 但是、将 R2 增大到 15.8k +/- 1%将得到 11.03V-11.89V 的电压、这个电压只有足够的余量才能完全避免在您的条件下出现压降。

      3) 是的、我预计在较高的输出电压下压降会稍好一些、因此略低于 75mV。

      此致、

      Gregory Thompson