This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:原理图验证

Guru**** 2359070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532607/tps4800-q1-schematic-verification

器件型号:TPS4800-Q1

工具/软件:

您好团队:

验证我们的原理图

短路电流 55A

过压 58V

在故障条件下锁存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    查看您的设计、我注意到一些紧急更改:

    在 BST 引脚和 SRC 引脚之间需要一个自举电容器

    2. R494 和 R495 应直接卸下和连接

    我还会推荐:

    1. 在 FET 上添加栅极电阻器来减少线路电感
    2. 在输出和输入端添加一个 TVS 二极管、以防止发生电压瞬变
    3. 在连接到 TPS4800-Q1 的 MCU 上添加一个 1k Ω 至 10k Ω 电阻器、以保护 MCU 免受可能发生的反极性事件的影响

    短路设置为~78A 如果您要将短路电流设置为 55A、建议更改 RISCP

    我看到过压设置为~59V、容差为 2.4%、在 58V 范围内、所以没关系

    其他一切看起来都很好

    此致、

    Nicholas