This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4011-SP:输入电容器选择公式

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4003-SEP, TPS7H4104-SEP, TPS7H4011-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532688/tps7h4011-sp-equation-for-input-capacitor-selection

器件型号:TPS7H4011-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H4004-SEP、TPS7H4003-SEP

工具/软件:

我相信 TPS7H4011-SP 数据表中的公式 18 用于计算 ICINrms 有误差。 在平方根内、我认为 VIN (min) 的分母应该是平方。 请您确认是否正确? 这也适用于 TPS7H4104-SEP 数据表中的公式 37。 这可以与 TPS7H4003-SEP 数据表中的公式 30 进行对比、我认为是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您提请我们注意这一点。

    我将在内部与我们的团队讨论此问题、明天联系您进行确认。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我能够与我们的团队确认、TPS7H4011-SP 数据表中的公式 18 和 TPS7H4004-SEP 数据表中的公式 37 都应采用 TPS7H4003-SEP 数据表中的公式 30 的形式。

    我们将在两个器件的下一个数据表修订版本中实施更正。

    谢谢、

    Andy