This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:Alt IC 建议

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S480, BQ25756, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533470/tps25751-alt-ic-recommendation

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPD4S480BQ25756、TPS26750

工具/软件:

您好、

我的客户正在寻求 IC 推荐。 是否有任何 IC 可以同时结合 10Gbps 的 USB 3.1 速度以及具有高达 140W 或 180W 扩展功率范围 (EPR) 的 USB PD?  

或者我们是否应该使用两个单独的 IC、一个用于供电、一个用于数据?

 

 

他们感兴趣的是支持 USB 记忆棒的 240W 双角色和电源  

电源角色应为灌电流 140W 至 180W。  

感谢您对推荐的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:  

    对于 EPR 应用、我们提供 TPS26750 (PD)+ TPD4S480(保护)、与 BQ25756 (E) 配合使用时、可支持高达 240W (48V/5A) 的 DRP 应用。  

    产品页面位于: https://www.ti.com/product/TPS26750 

    谢谢。此致、

    Raymond Lin