This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:处于 ROM 模式的 UCD9090A 器件。 如何编程为正常模式?

Guru**** 2796435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531409/ucd9090a-ucd9090a-device-in-rom-mode-how-do-program-to-normal-mode

器件型号:UCD9090A

工具/软件:

大家好、

我有几个具有不同地址的 UCD9090A 器件、其中一个我们使用-pflash 命令意外编程。 从而使器件进入 ROM 模式。

每次我们循环电源时、器件都会无法输出电压(使能电压到其他器件)。

编程器:USB 转 GPIO 2 编程器

软件:Fusion Digital Power 设计器

系统文件:*。tisfp

请帮忙提供建议。

谢谢

此致、

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以从良好的设备导出固件文件、然后导回坏的设备。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    我们已经尝试运行几种方法,运行与 tisfp 文件,批处理命令如下:

    C:\Program Files (x86)\UCD_Firmware\PE288_PWA_694-264-00-Rev005_20240DONE.tifsp“ Texas Instruments --project-file-infile “X:\2025\TH2025-0129_722-682-00\UCD_Firmware\PE288_PWA_694-264-00-Rev005_20240DONE.tifsp“--project-file-always-reset-500-wait-wait-warnings — 复位时-ok-wait-wards.

    每次它是成功的编程。 但仍能进行功率输出。

    我们还运行 firmware 文件。 结果相同。

    谢谢

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果设备卡在 ROM 模式、则无法使用起义进行编程。

    您必须对固件重新编程、以便首先使器件脱离 ROM

    您有固件文件吗?  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    是的、在进入 ROM 模式之前、我们已经从器件转储固件。

    我们将固件(十六进制)编程到器件中、并进行下电上电。

    下电上电后、它将再次进入 ROM 模式。

    谢谢、

    Janice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请分享您的固件十六进制文件以及如何对器件进行编程。

    此致

    颐和