This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:应用问题

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532583/ucc5880-q1-application-questions

器件型号:UCC5880-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户对 UCC5880 的应用有一些问题、请您在这里提供帮助吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    由于此器件受保密协议保护、因此我们可在公共论坛上共享的信息量存在限制。 如果您在内部论坛或通过电子邮件创建主题、我们可以全面回答技术问题。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请帮助我解决这些问题。

    1. 是否有任何例程对该芯片进行编程?

    2. 芯片是实时编程还是编程后运行?

    3、 是否有一个更详细的案例研究,描述了芯片的具体用途、具体的代码和硬件外设设计等,以及芯片使用了哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我们移动到电子邮件时关闭此主题。

    此致、

    Max Verboncoeur