This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160A 电源序列发生器 IC

Guru**** 2393565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533173/ucd90160a-ucd90160a-power-sequencer-ic

器件型号:UCD90160A

工具/软件:

尊敬的团队:
 我正在使用 UCD90160A、在该 UCD 器件中、我的系统输入电压为 12V、我们在 Amon 引脚中进行监测、如果该 12V 电压进入 10V 电压、系统电源轨将被关闭、而当其高于 10V 电压时、UCD 应打开其他电源轨、而不对 UCD 进行下电上电、并且不复位 UCD 器件、我们如何能够存档此电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的所有问题都与故障响应相关。 我相信这是在你发布的其他线程中解决的。

    此致

    颐和