This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:需要测试 Iout = 20A 时的性能

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533294/lp8764-q1-need-test-the-performance-of-on-iout-20a

器件型号:LP8764-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要 BU 团队的支持:

对于 LP8764-Q1、每个降压转换器的最大 Iout 为 5A:

支持需求:

BU 团队可以提供帮助吗 在满载运行时测试此器件的性能? 输出电压纹波等。

应用条件:

Vin=5V、Vout=3.3V、每个通道 IO =5A、总共 20A。

(__LW_AT__如果你已经有其他条件的测试数据,你也可以回复我作为参考。)

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    目的不是以最大电流能力连续加载所有降压转换器。 PMIC 会产生相当多的热量、实际上我们可以在负载器件需要时提供短期的全电流。  

    使用 https://www.ti.com/tool/PEET-GUI 、您可以估算满载时的功率耗散。 并估计器件会发热多少。  

    BR, Jari