This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC 上电故障

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532993/tps6594-q1-pmic-power-up-failure

器件型号:TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VMSK-TDA4VM

工具/软件:

您好、   用于 TDA4VM 的 TPS6594 系列 champ!

我的客户构建的电路与 SK-TDA4VM 板几乎相同。

但是、在施加主电源时、即使 VCC 为 PMIC 提供了 LDO-3.3V 电源、但降压/升压直流/直流转换器根本不会输出。

我们从 SK-TDA4VM 电路板中移除了 PMIC (TPS65941111/TPS65941213)、并将其安装在新组装的定制电路板上、但结果是相同的。

nPWRON/ENABLE 信号变为高电平、但无法正常工作。 如果 PMIC 未启动、我应该首先检查 PMIC 输入侧或输出侧的电容器?

请给出调试方法的建议。

连接了原理图的 PMIC 部分。

e2e.ti.com/.../pmic-boot-failure.pdf

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您  是否根据 www.ti.com/.../slvuc99a.pdf 用户指南检查了 TPS65941213-Q1 和 TPS65941111-Q1 的连接?

    我查看了原理图、例如没有看到 生成了 VSYS_IO_3V3。 如果受监控的电压未上升、PMIC-A 将无法完成电源序列。  

    还建议从启动事件中收集所有示波器截图、以确定我们在哪个阶段看到问题。 此外、读取任何中断都会有所帮助。

    BR, Jari