This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:具有不同额定电流的电池充电器电源并联运行 — 领导模块

Guru**** 2814185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533123/ucc39002-parallel-operation-of-battery-charger-power-supplies-with-different-current-rating--leader-module

器件型号:UCC39002

工具/软件:

我希望设计一个电池充电器、并希望具有以下特性:
1、不同额定功率的直流到直流转换器并联
2.充电器电压应在 21V 至 29V 之间变化
3.充电电流必须能够根据直流 — 直流模块的容量进行共享  
4.一个选定的单元作为引导模块,使 其可以作为充电控制器( CC 和 CV 操作)。

请建议如何使用 UCC39002 添加这些特性。  

谢谢、

-马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    我不确定 UCC39002 可以做到这一点。 它旨在强制在两个或更多类似额定电源之间共享。  

    对于您尝试共享两个不同电源的情况、最好使用 OR-ing 控制器处理我的问题。  

    如果我对您的目标有误解、请用方框图进行澄清?

    希望这能回答您的问题。