This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303:使用 TPSM828303 时会发出哨音

Guru**** 2393565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533199/tpsm828303-there-is-a-whistling-sound-when-i-use-tpsm828303

器件型号:TPSM828303

工具/软件:

我 在 PCB 上使用 TPSM828303、这款电源芯片 会发出啸声、我想问一问这种现象的可能原因。 SCH 和 PCB 如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peng、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    当 TPSM828303 的 MODE 引脚设置为 0V 时、器件在 PSM/PWM 运行模式下运行。 这意味着器件在轻负载条件下自动转换到 PSM(Powe Save 模式)、并在这种情况下保持更高的效率。 PSM 也称为不连续导通模式、这意味着开关频率正在降低、只有偶尔的开关事件才会保持输出电压(取决于负载)。 这也意味着开关频率可以低至可闻频率(kHz 范围)。 在此频率范围内、PCB 或电容器可能会发生机械变形、并导致可闻噪声。

    您可以施加更高的负载(虚拟负载)以将开关频率提高到可闻范围之外、或者可以通过将 MODE 引脚设置为高电平来启用强制 PWM。 这两种方案都会降低效率。 您还可以尝试优化 PCB 设计和使用的电容器、以避免机械振动、如本应用手册“如何降低电源应用中 MLCC 的声学噪声“所述。

    此致、

    Andreas。