This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532751/tps61022-tps61022

器件型号:TPS61022

工具/软件:

您好、

我的设计采用 TPS61022、输入范围为 2.7-4.3V、输出为 5V@3A。

我使用输出为 LED 供电(100ms 打开、900ms 关闭)。 它工作正常、但如果我用手指触摸 DC/DC 区域以检查温度、则 DC/DC 会被损坏并处于短路状态。

这是我第一次遇到 DC/DC 的这个问题。 请帮帮我。

我认为问题出在 FB-2K VOUT 电阻器反馈中、我们探测将 732K 和 100K 更改为 73'2K 和 10K。 结果是相同的。

可能需要前馈电容器?

此致、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    故障模式是什么? SW 是否短接至 GND?

    我认为前馈电容器不会有所帮助。 在我的检查中、损坏应该 是由 不良布局引起的、在这种布局中、从 VOUT 引脚到 Cout GND 到 Cout GND 到芯片 GND 引脚的主电源路径非常长。 所以寄生电感很大、这可能会导致较大的 SW 尖峰。  

    当手指未触摸电路板时、最大 SW 尖峰应非常接近损坏值 9V。 您可以通过测量 SW 尖峰来验证这一点。

    手指触摸电路板后、寄生电阻可能会略微增大(猜测这一点不太确定)、并且 SW 尖峰会增大、然后损坏器件。  

    此外、您可以用手指触摸电路板来测量 SW 尖峰来验证上述猜测、所有其他工作条件都保持不变。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我直接放置了一个 10nF 的前馈电容器来试用、问题已经解决。 这是一种简单的方法来探测一些东西。

    我认为 fb 环路是问题、电容有助于稳定环路。

    另一方面、我将尝试将 MODE 引脚置于高电平、以进入 PWM 强制模式。 在我们的应用中、消耗不是问题、它是否有助于稳定更多的 fb 环路。

    在重新设计中、我将优化布局。 谢谢你的答复。

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Daniel:

    我很惊讶 10nF 反馈电容器能正常工作! 通常太大、可能会导致不稳定问题。

    不管怎样,我很高兴你解决了问题! 感谢反馈好消息。

    在重新设计时、请优化布局并为前馈电容器留出空间。

    此致

    Lei