This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:Iq 范围 (ON)

Guru**** 2537910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532633/lm7310-range-of-iq-on

器件型号:LM7310

工具/软件:

您好的团队、

客户测得的 LM73100RPWR IQ 约为 200uA。 (n=3)

它远低于数据表 (E.C.表和图 6-4)

作为 IQ、它的范围是否相当大?

这是在 Vin = 3.6V 且无负载时测得。 什么是导致 IQ 的其他因素?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    您能告诉我进行此测量时 EN、OVLO、VOUT 引脚的引脚电压。 我将从数据表中添加完整的表格以供参考。 如您所见、它们测量的确切 IQ 取决于其他引脚电压。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    EN/UVLO 引脚= IN * 470k/(200k+470k)、因此是 2.52V。

    OVLO 短接到 GND(未使用)为 100k Ω

    VOUT 为 1uF 电容器、与输入电压相同。

    此致、

    Hayashi