This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:电子保险丝上电问题

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516340/tps25980-e-fuse-power-up-issues

部件号:TPS25980

工具/软件:

您好、

我 在设计中使用了 32 个 TPS259802ONRGER 器件。 在 32 个位置中的每一个位置使用的电路是相同的。 测试后、我发现 32 个器件中只有 6 个器件上电。

电路在所有位置都是相同的、因此很明显、我的 PCB 存在一些组装/焊接问题。 经过目视检查、我没有发现故障器件有任何焊接问题。

我已经确认器件上的所有非电源/非接地引脚均未接地短路。 我知道输入电源引脚和接地引脚焊接正确、因为我可以在启用器件时在 ITIMER 引脚上看到活动。  

我还知道不存在过流 (OC) 或断路器 (CB) 事件、因为我没有看到计时器电容器放电。 此外、我测量了输出到 GND 的阻抗、结果显示为 210 Ω、符合我的预期。

我随附了一个文件、其中显示了我在故障电路中捕获的波形。

有人能查看这些波形并提出什么样的组装/焊接缺陷可能导致该问题吗?

在以 3.3V 电压施加器件 EN 引脚并同时拉至 IN 引脚后、似乎会立即发生故障。   

如果某些引脚开路(未焊接)、则可能会出现此问题。

谢谢、

Ramesh  

e2e.ti.com/.../TPS259802ONRGER_5F00_power_5F00_up_5F00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在明天即 5 月 22 日之前回到您的身边。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    看起来有一些噪声或信号耦合、而 OUT、LDSSTART、rTry_DLY、ILIM、dVdt IMON、NRTRY。  

    您能否使用万用表的二极管模式检查焊接情况、并检查 GND (+ve) 和器件引脚 (-ve) 之间是否存在二极管压降。 一些二极管、它们会在某些引脚上显示一些二极管压降。 您可以将这些读数与工作正常的其他设备交叉验证。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    最近、我们使用万用表进行了二极管测量、并得出结论:所有引脚看起来都焊接正确。
    在这些测量中检测到内部 ESD 二极管。
    我将工作器件和非工作器件的二极管测量值进行了比较。
    除了一些信号外、我没有看到二极管压降有显著差异。

    IC 所有 4 侧的引脚均焊接正确。 但我无法检查散热焊盘是否正确焊接。

    谢谢、
    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    是的、这些读数看起来没有问题。 这一问题是否发生在相同的主板同一站点上、不同的主板在不同的站点上随机发生? 您是否也在同一个非工作站点检查另一台设备、以验证它是否属于电路板或设备。

    无论如何、要在隔离中对此进行测试、即断开负载和其他电路板元件、只需打开 1 个站点进行检查。

    您是否可以共享非工作网站的布局(屏幕截图也很好)

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我总共制造了 4 块 PCB。 只有在四个 PCB 中的一个上才会观察到这个特定问题。 附图显示了 PCB 上 32 个电子保险丝的位置。 每个电子保险丝为一个 OSFP 网络端口供电。 蓝色表示工作位置。 黄色表示非工作位置。

    我只想说、这不是设计问题、因为它在其他 3 块 PCB 上运行良好。

    我希望您可以查看波形、并通过查看波形特征告诉我们发生了哪种类型的故障。

    散热焊盘焊接不当是否会导致此问题?

    是否有办法检查电子保险丝内的 MOSFET 是否仍然正常?

    谢谢、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    散热焊盘焊接不当是否会导致此问题?

    我预计这不会导致此类问题、因为散热焊盘在内部短接至 Vin 或 GND 引脚。

    是否有办法检查电子保险丝内的 MOSFET 是否仍然正常?

    您将获得 ITIMER 信号、这意味着内部电压轨正在升高。 验证 FET 是否正常或不是很容易。 登记入住和退房是一种方法、但您已经做到了。 DVDT 是 FET 的栅极、它不会累积、因此看起来不会出现 FET 中的问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    您能否就这种故障的可能原因(dVdt 未上升)给出一些建议?

    我已经检查了 IC 的引脚是否已焊接。

    我还检查了外部元件是否正常、包括 dVdt 电容器。

    谢谢、

    Ramesh Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    我不能在这里帮助你。 也许您可以检查电流以确定是否有任何意外的电流路径。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我没有看到任何电流流过器件。

    我得到了一些 X 射线拍摄的 26 个非工作部件上的板. 我附加了 X 射线图。

    除了散热焊盘上的一些空隙之外、x 射线没有显示任何异常。

    您能否查看 X 射线影像并提供您的反馈?e2e.ti.com/.../xray_2D00_analysis.pdf

    这些 X 射线适用于我的电路板上无法正常工作的器件。 很快、我还会获得可正常工作设备的 X 射线。 我将在可用时上传它们。

    谢谢、

    Ramesh Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我现在已将 6 个工作器件的 X 射线附加到 PCB 上。 工作器件和非工作器件的焊接质量没有任何差异。 有何评论?

    我可以向 TI 发送一些无法正常工作的器件 以进行失效分析吗?

    谢谢、

    Ramesh Srinivasan

    e2e.ti.com/.../xray_2D00_analysis_2D00_working_2D00_devices.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    对于故障分析、您必须与支持您组织的 Field Guys 联系。  

    我认为问题与器件无关、因为故障率非常高。 这更像是一个系统级问题。  

    您位于班加罗尔吗? 您的团队中的任何人是否有可能来到我们的办公室? 这将确保我们可以检查电路板和设备。 我在下周休假、但将在 7 月 5 日再次休假。 无论如何,物流安排这也将需要时间(门通行证为你和访客许可我)

    如果您认为这是一个好主意、请告诉我。

    此致、
    Arush