This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:寄存器/地址问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532795/tps62868-register-address-question

器件型号:TPS62868
主题: TPS62869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好先生

我对有几个问题 TPS62868 TPS62869

  1. 他们有吗 相同的 I²C 地址

  2. 这两个器件是否具有 芯片 ID 注册? 如果是、两者是否相同?

  3. 有任何问题 差异而有所不同

背景说明:
我们的 DSP 供应商建议使用 TPS62868 来实现 DVS、并搭配使用 DSP (Power IC 的 I2C 可直接连接到 DSP)。 但是、我不确定是否可以将其替换为 TPS62869 来正常工作。 这是 I²C DSP 供应商可能采用硬编码来控制具有特定 μ C 地址或寄存器设置的电源 IC。
其他特性 相同的 I²C 地址 寄存器映射 、和 芯片 ID (如果适用)、则它们可能可以互换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jericho、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    。  TPS62868 TPS62869 共享相同的数据表、因此编程、目标 I2C 地址字节和寄存器映射是相同的。

    这些器件没有芯片 ID 寄存器。

    目标 I2C 地址字节可使用外部电阻器从表(数据表中的表 8-1)中分配。 两个器件在相同电阻值下使用相同的 I2C 地址字节。

    此致、

    Andreas。