This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:TPS1689 I2C 通信问题

Guru**** 2514795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532930/tps1689-tps1689-i2c-communication-question

器件型号:TPS1689

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户将 tps1689 与 PG1.0 搭配使用。 现在他们在使用自己的 bmc 时找到了。 无法与设备良好通信。 例如设备地址异常数据。 使用 GUI 时、读取值和地址都是正常的。

您能帮助看看是否有使用 tps1689 的 i2c 格式的特殊请求?例如、我们请求 USB 到 gpio2.0 建立通信、而 1.0 无法建立 i2c 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    可能是 I2C 代码导致的。 它们可以使用标准 PMBus 库与器件进行通信。  

    此致

    Kunal Goel