This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:有关创建具有合适阈值的新器件的更多信息

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533136/bq77216-more-information-on-creating-a-new-part-with-suitable-thresholds

器件型号:BQ77216

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

希望大家都好。 我目前正在开发一款电源组、它将使用 9 节串联的 LiHV 电池、电压范围为 3.35V - 4.5V/节、BQ77216 似乎是我的理想解决方案、因为 BQ77216 是唯一可实现远超过 3V 低电压截止频率且无需编程的器件之一。 不过、当然、该器件没有任何型号具有合适的 OVP 和 UVP 阈值。 它们 似乎都适用于 LCO、LFP 和较旧(低镍)NMC/NCA 化学物质的变体 — 绝对没有一种具有适合我的应用电池化学物质的阈值,我相信这将开始变得更加普遍,因为其他消费电子公司开始逐步淘汰 100% LCO 阴极并转向高镍 NMC/NCA 和其他旨在增加标称电压的变化。

您能否简要介绍一下创建支持这些阈值的新设备的流程、以及此类设备的 MOQ 是什么? 我们说的是几百 卷、一卷 2000 卷、还是几百卷 2000 卷?

非常感谢。

此致、

雨水