请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5140-Q1 工具/软件:
我设计的原理图参考了 SPRR462C 中的 LM5140QRWGTQ1 原理图、其中使用了 BOM PROC101C (005)。 有关详细信息、请参阅我上传的原理图。
当前问题是:
当 EN2=高电平时、+5V 输出电压正常。 然而、当 EN1=高电平且 EN2=高电平时、+3.3V 和+5V 输出都变为异常。 具体波形可在附件中找到。
E:\work\4GGW\XX