This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:使用 USB 到 GPIO 进行编程

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532580/ucd9081-programming-using-usb-to-gpio

器件型号:UCD9081

工具/软件:

尊敬的团队:  

我知道可以 使用 USB 转 GPIO 适配器对 UCD9081 进行编程、

我没有看到它的 2 个版本、即 2006 和 2022、哪一个版本可以更好地用于 UCD9081?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    这部分的专家今天到场了。 请期待明天获得解答。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    两者都应起作用

    此致

    颐和