This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:简化的输入电源监控

Guru**** 2359080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532739/tps6594-q1-simplified-input-power-monitoring

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

尊敬的团队: 


我使用 TPS6594、希望简化电路、以降低成本并减小安装面积。
假设设备侧的输入保护得到保证、
是否可以移除 VSYS 和 VCCA 之间的 FET?
在这种情况下、是否可以直接连接 VSYS 和 VCCA?
是否宜将 OVPGDRV 连接到主机处理器并对其进行监控以确保安全?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:

    您的应用是否面向特定的 ASIL 等级? 这可能会影响答案、因此希望了解这是否是功能安全应用的背景。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您的考虑、我知道这是功能安全所必需的功能。
    答案是不可以、我们正在设计一个实验室级评估板、因此不会影响功能安全。

    我在以下文档中找到了一个旁路 FET 的示例。
    TPS6594x 评估模块用户指南(修订版)。 a)-第 19 页

    在这种情况下、禁用某些电压异常检测似乎更好。

    此致。