This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:ACFET 和切换开关 FET

Guru**** 2516910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532590/bq25750-acfet-and-switcher-fets

器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好、

我们的标称电池电压为 25.6V、典型的交流输入电压为 36V。

可以观察到、尽管我们的应用需求仅为 3A 左右、但我们在交流侧和开关侧部署了电流更高的 MOSFET。

 目前部署的部件是开关侧的 IAUCN10S7N040 和交流侧的 ISC035N10NM5LF2。

选择较高电流器件的主要原因是评估板上的参考。

现在、我们计划将这 6 个 MOSFET 的器件型号转换为 ISC0702NLS、

器件型号转换会产生任何影响吗?

请检查并提出建议。

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravana、

    我认为 ISC0702NLS 应该适用于 ACFET 和开关 FET。 SOA 图看起来良好、开关特性也看起来良好。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    这是供参考的安全工作区。 我以红色突出显示了 VDS = 30V:

    此致、
    Ethan Galloway