This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:负输出电压设置

Guru**** 2357440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530309/tps7h4010-sep-negative-output-voltage-setup

器件型号:TPS7H4010-SEP

工具/软件:

您好;

我根据应用手册: 采用 TPS7H4010-SEP 的抗辐射反相降压/升压转换器、使用了采用反相拓扑的 TPSH4010-SEP 直流/直流转换器

我知道无源器件的选择应与正输出电压配置中相同。 我有以下问题:

  1. 对于输入电容器 (PVIN)、它们是否应该以系统 GND 或 TPSH4010-SEP GND(负输出电势)为基准?

  2. 同样、对于 VCC 去耦电容器、它是否也以 TPSH4010-SEP GND(负输出)为基准?

  3. SYNC/MODE 引脚:在自动模式下、它连接到 TPSH4010-SEP GND(负电压)。 为了强制进入 PWM 模式、该引脚是否应该连接到系统 GND(反相配置中为逻辑高电平)?

  4. PGOOD 监控:为了监控直流/直流的状态、我应该使用下拉电阻器、还是应该将其拉至负输出轨? 当输出正常时、在故障情况下、输出是否为负电压、是否为 0V?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1. 输入电容 在技术上以系统 GND 为基准。  如果您查看本应用手册的第 10 页、两种电容器配置都可以用于某种用途。 在为 IBB 配置该电路板时、EVM 上的输入电容器在技术上看起来会充当 CIO。

    2. VCC 电容器应以 TPS7H4010-SEP GND 为基准。  

    3. SYNC/MODE 引脚将根据 TPS7H4010-SEP GND 引脚作为其基准点来确定高电平和低电平。  我建议改用 VCC、因为这将防止 SYNC/MODE 引脚可能出现过压情况。 当需要 FPWM 时、EVM 似乎使用一个 10k Ω 电阻器连接到 VCC。  

    4.根据建议运行条件、PGOOD 引脚可拉至比 TPS7H4010-SEP GND 引脚高高达 18V 的电压。 例如、您可以上拉至系统 GND。  对于本示例、 当 VOUT 处于稳压状态时、PGOOD 将为高电平(读数为 0V,随后被上拉)、当 VOUT 超出稳压范围时、PGOOD 将为低电平(读取负 VOUT 电压、 即 TPS7H4010-SEP 的 GND 引脚电压)。  

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah;

    非常感谢您的详细答复。 它充分解决了我的问题。
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!  这完全没问题。

    祝您一切顺利、

    Sarah