This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:LM25149-Q1 EVM 验证

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532440/lm25149-lm25149-q1-evm-verify

零件号:LM25149

工具/软件:

我们将 LM25149-Q1 EVM 修改为 12V 输出电压

修改了的项目:将 VCCX 连接到 GND、将 FB 连接到 49.9K 连接到 VDDA

测试条件:输入电压 24V、输出 12V、连接负载机 (1A、3A、5A) 以验证转换效率

测试结果:三个负载的平均转换效率约为 90 %(公司内部规定必须大于 95 %)

如何调整电路以提高效率?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下计算器: https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC 、其中包含用于 BOM 的效率计算器。  

    一般来说、开关频率、FET 特性和电感器 DCR 是提高效率的主要元件。 一般来说、较低的开关频率将提供较高的效率、但这样做的代价是必须使用较大的电感器、这往往具有更大的 DCR。\

    如果您有任何其他问题、请发送填写好的计算器工具、我很乐意提供帮助。

    谢谢您、

    Joshua Austria.