This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:反向电流阻断

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531869/tps25221-reverse-current-blocking

器件型号:TPS25221

工具/软件:

您好:

TPS25221 具有反向电流阻断功能、但内置 FET 的体二极管是否有任何泄漏?

如果使能引脚设置为低于 0.8V 的阈值、反向电流是否会被阻止?

顺便说一句、FET 体二极管是从 OUT 到 IN 的吗? 还是从 IN 到 OUT?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuo:

    数据表对此主题没有太多说明。 “反向电流阻断(禁用时)“似乎是唯一的说明。

    我想还有一个额外的 MOSFET 用于阻断(与主  FET 形成双向断路器)、它在被禁用时会关闭。 主 N MOSFET 体二极管应从 OUT 到 IN、另外一个体二极管的体二极管从 IN 到 OUT。

    仅当使能引脚设置为低于 0.8V 的阈值时、才会阻止反向电流。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您能给我一个不只是猜测的答案吗?
    我正在考虑使用限流开关来控制 DisplayPort 电源引脚的电源。 我需要做的一件事是防止电路板关闭时电流回流。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 提前感谢您。
    就这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuo:

    不幸的是 ,由于缺乏信息,我现在没有一个明确的答案。 请参阅数据表、并将器件视为 “反向电流阻断(禁用时)“。

    BR、

    Ke Wang