This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:R3 固件中的 VCT 时间和容量值位置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530187/bq78350-vct-time-and-capacity-value-location-in-r3-fw

器件型号:BQ78350
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、2 年前、我获得了调整小尺寸磷酸铁锂电池 VCT 的帮助。 然后是固件 2.02 版。 现在我们的固件版本为 3、数据存储器位置发生了变化。 你能给我新的地址吗? 以下是我所指的值:

对于固件版本 2.02、Window 参数位于地址 0x4627(1 字节)、单位为秒。 默认为 40 秒。

最小收尾电荷位于地址 0x4623、两字节整数、单位为 1/ 256mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Current Taper Window 和 Minimum Taper Charge 都是 FW 2.02 和 FW 3.0 的地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认!

    我想我知道的一个问题是:是否有办法可以通过 BQ Studio(例如新的.bqz 文件)显示这些值? 现在这有点棘手,使用 BQ studio 你必须使用高级通信来查看当前值。 使用 CSV 导入不会更改这些值、因此您可以轻松忽略这些设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们隐藏在 bqStudio 中。 您必须获得一个.bqz 文件、将这些值公开、我无法在 E2E 上提供这些值。 您是否在当地有 TI FAE 联系人? 如果是、他们可以获取此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 比我预期的要好很多 我们在本地没有 TI FAE 联系人。 我应该就此联系技术支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会通过电子邮件将其发送到您的存档地址。