This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:BVR

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B, TPS2065, TPS2065D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531449/tps2065d-bvr

部件号:TPS2065D
《Thread 中讨论的其他器件:TPS2052BTPS2065

工具/软件:

您好:

我联系你关于我们的新设计(使用 SMARC 卡)遇到的问题:随机,我们连接到它的 USB 闪存盘过热,直到它们被损坏(它不再可能恢复它们之后)。
值得注意的是, CPU 似乎不会被损坏的密钥损坏:当连接新密钥时,它可以正常工作。

我想知道 USB 电源开关。 TPS2065DBVR:
它将电流限制在 1.5A。 但是、SMARC 建议使用 TPS2052B、这会将电流限制为 0.5A。
在 SMARC 建议中、USB0_OC 输出环回到 USB0_EN_OC 输入(在我们的原理图中称为 EN_PWR_USB0)。 我们的电路板上并非如此。
我们的 ESD 保护与建议的 ESD 保护不完全相同。

关于 ESD:USB 位于一个小型外部电路板上、通过大约 19cm 长的导线连接到主 PCB(包含 SMARC)。 ESD 保护器位于主 PCB 上、距离 USB 连接器约 20cm。

我附上了一张设置照片、其中显示了两个 PCB 和 USB 的位置、以及两个电路板的原理图和 SMARC 建议。


您能想到 USB 闪存驱动器损坏的原因吗? 对于 PCB 的进一步开发、您有何建议?


提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teboul:

    请检查故障期间流经 TPS2065D 的电流并捕获 VIN、Vout 和 I OUT 的波形。 如果电流低于 1.5A、TPS2065 就没有什么可做的、因为它只是 1.5A 的限流器。  我认为 ESD 电路设计不会导致过热。 利用更多的输入、我们可以检查导致问题的原因。 我建议遵循  SMARC 的建议、以确保可靠运行。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    此问题是随机的。 我们尝试使用示波器捕获 V 和 I、但很难...

    使用两块用 19cm 长的导线隔开的 PCB 是否存在问题?
    是否最好将 TPS2065 放置在 USB 连接器侧? 目前情况并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teboul:

    理解并感谢您的解释。

    我不认为 19 厘米的电缆会是个问题——如果线规不是太小,就不会造成巨大的电压差。 19 厘米不是很长。

    如果您认为损坏是由 TPS2065D 的 OCP 等级引起的、我认为它的位置无关紧要。

    另一个思路是、OCP 是在故障情况下提供保护。 烧毁的根本原因是这个意外故障。 OCP 阈值越低、器件就越受损坏、但无法停止发生故障。 似乎故障本身与 TPS2065D 无关、因此检查系统并查看是否存在任何异常可能是有益的。

    BR、

    Ke Wang