This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:TPS386000

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532147/tps386000-tps386000

器件型号:TPS386000

工具/软件:

尊敬的 Teamm:

我们使用此 TPS386000RGPR 器件进行功率监测。

 SENSE2 和 SENSE3 面临复位延时时间 (TD) 时序问题、其中分别监控 3V 和 1.35V。

我们测量上述 SENSE 引脚和复位引脚之间的时间。

CT2 和 CT3 以 330pf (0.330nF)+/- 6%容差连接。

我们观察到了后续时序、这些时序与预期时序不匹配。

您能说明一下、原因可能是什么?

此致、

Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:

    您能否提供延迟和看门狗的示波器捕获以及更多显示检测引脚输入的原理图?  

     您是否也会遇到与 SENSE1 和 SENSE4 延迟相关的此问题? 如果是、您能否提供 WDI 和 WDO 引脚的示波器捕获?

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anusha

    对于该器件、我们在应用中没有使用 WDO 和 WDI 引脚、

    第二点是、我们在  SENSE1 和 SENSE4 延迟方面没有遇到任何问题。

    以下是 SENSE1 引脚波形。

    此致

    Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:

    您能否提供一个更大的原理图来显示检测引脚上的电压?  

    您是否还可以尝试将 CTD 接地或连接到 VDD 并检查延迟是否与数据表值匹配? 此外、这个问题是在多个器件上发生、还是仅在一个器件上发生?  

    此致、

    Anusha