This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:SPI 异常放大器下的输出状态;WD 超时

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530817/tps65381a-q1-output-status-under-spi-abnormal-wd-time-out

器件型号:TPS65381A-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在向客户推广 TPS65381A-Q1。 客户有一个问题:

如果 WD 超时且 SPI 由于 MCU 问题而异常、但 IGN 或 CANWU 超过 WU 阈值电压、则在这种情况下输出异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    要理解您在这里提出的问题有点困难。 在该器件上、如果 WD 失败、则输出应该正常、但 RESET 引脚应反复拉至低电平。 达到阈值后、整个 PMIC 应关断、但在 ign 引脚上有电压时、器件应尝试再次启动并重复此过程。 希望这能回答您的问题。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    让我澄清一下我的问题:

    测试条件:

    1.  IGN 或 CANWU 达到唤醒阈值;

    2. WD 超时;

    3、MCU 耗尽,导致 PMIC 中断 SPI 通信;

    在这种情况下、PMIC 将正常输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    PMIC 是可配置的。 默认情况下、它将继续正常运行、但 RESET 和 ENDRV 被拉至低电平除外。 假设为看门狗启用了复位下拉电阻并且完全启用 ENDRV。 不过、PMIC 可配置为在进入 RESET 状态预先配置的时长后关闭。 希望这说明了器件的工作原理。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的更新。 另一个问题:如果 WD 被禁用、则  TPS65381A-Q1 在 SPI 由于 MCU 问题而发生故障时输出是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

     如果 WD 被禁用并且存在 SPI 通信问题、我相信 PMIC 将继续按照配置运行。  

    此致、

    Michael Hernandez