This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046A-DCI 系统架构检查

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046A-DCI, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532742/tusb1046a-dci-tusb1046a-dci-system-architecture-check

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题: TUSB1146 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我对 TUSB1046A-DCI 系统架构有疑问、方框图如下所示:

 

CPU 的 TCSS 向 TUSB1046A 提供 DP 和 USB 3.2 信号、但由于 USB 端口数量不足、我们在 CPU 和 TUSB1046A 之间添加了一个 USB 集线器。
请问这种架构是否有任何问题?

谢谢

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

      上述 架构应该可以正常工作。 TUSB1146 是我们全新的 USB3 10G 多路复用器转接驱动器。

    好极了

    Brian