This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568231:功率耗散

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568231, TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532613/tps568231-power-dissipation

器件型号:TPS568231
主题中讨论的其他器件: TPS56C231

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望了解 TPS568231 在以下应用期间的温度性能和功率损耗、因为他们无法从 WEBENCH 找到数据

您能帮助提供这些数据吗?

 

TPS568231

TPS568231

VIN

12.0V

~值:9.6V m Ω 最大值:14.4V

12.0V

~值:9.6V m Ω 最大值:14.4V

VO

0.800V

1.88V

IO

6.168A

4.792A.

LO

0.47uH

1.0 μ H

Fsw

800kHz

800kHz

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS568231 没有 Webench、但 TPS56C231 有 Webench 可以计算这些值。 TPS56C231 是与 TPS568231 相同的器件、但电流限制更高。

    请使用 TPS56C231 Webench、您可以实现相同的结果。

    https://www.ti.com/product/TPS56C231

    希望这有所帮助。 如果这有助于解决您的问题、请不要忘记单击“此解决了我的问题“。

    此致、

    Calan