This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:将黄金映像投入生产。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531534/bq34z100-g1-taking-the-golden-image-into-production

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ34Z100 EV2400GPCCHEM

工具/软件:

我想知道将 BQ34Z100G1 投入生产有哪些选项。

我已经完成学习周期并通过 BQstudio 创建了“Golden Image“。

-我有一个 STM32 通过 I2C 与 BQ34Z100 连接,目前,它将所有闪存数据写入电量计,但这显然是不够的?

据我所知、我需要将.bqfs 文件写入电量监测计、因为该文件包含 chem ID 的一些设置以及其他未知内容?

是否可以通过 CLI 或 API 等进行操作 在扩展生产时、我想避免手动点击 BQstudio。

是否只将 EV2400 作为一种 I2C/SMBus 主器件即可实现所有这些目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    已指定此趋势、正在处理一个响应。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    您可以在 BQstudio 中生成 bq.fs 文件、其中将包含有关电量计的所有信息、包括 FW、chemid、DataFlash 等 然后、可以在生产中通过 i2c 将该文件刷写到器件上。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、感谢您的快速响应。

    1) 我想知道是否有必要“刷写“整个 bq.fs ,或者是否可以简单地使用.df 配置文件中的所有数据,这就足够了?
    -这 bq.fs 中的一些化学 ID 设置?

    2) 在我创建我的映像后,我根据“实现成功的学习周期“将学习状态设置回 2,问题是我是否应该在应用我的黄金映像并校准电压等后再次启用它 如果我这样做、我可以看到它直接跳至状态 6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您只想上传 DataFlash 参数、则可以通过 i2c 生成 df.fs 文件并刷写。 这仅包含 DF 值、因此所有器件使用相同的固件版本非常重要。

    由您决定、如果未启用该功能、您的器件在启用之前将不会运行 Impedance Track 电量监测算法。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    如果我在应用黄金映像后启用它、电量监测计是否会在时间过去时自行校正? 或者我是否需要再次运行特定的放电/充电循环。

    如果我将电池更换为类似的化学物质、但具有不同的设计容量等、我是否只需更改数据闪存参数以适应新的最大容量、而无需重新刷新整个电量计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我在应用黄金映像后启用它、电量监测计是否会在时间过去时自行校正? 或者我是否需要再次运行特定的放电/充电周期。

    是的、测量仪表应在 2 次 OCV 测量后准确无误。

    如果我将电池更换为类似的化学物质、但使用不同的设计容量等、我是否只需更改数据闪存参数以适应新的最大容量、而无需重新刷新整个电量计?

    很难说、我建议测试替代电池并准确确定需要更改哪些参数才能实现可接受的性能。 我还会对新电池执行学习周期、并包括学习后周期 Qmax 值和 RA 表值。

    此外,我会在两个细胞上使用 GPCchem 工具,并挑选一种与所用两个细胞兼容的化学物质,这很重要。

    此致、

    Diego