This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:EEPROM 是否可以存储客户配置?

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531379/lp8860-q1-can-eeprom-store-customer-configuration

器件型号:LP8860-Q1

工具/软件:

您好、团队、

您能否帮助确认 LP8860 EEPROM 是否可以保留配置的数据、而无需再次从主机重新加载? 然后、我可以支持快速开始初始化配置。

我知道 EEPROM 会存储 8860 的默认配置、但客户发现在某些情况下可以自动存储、所以我需要帮助确认吗?
它是否与 EN 被拉至低电平的持续时间有关?

Harman 回复:

Harman 已经尝试了 5 次,将 EN 短接至接地并恢复到高, 3 次,它可以记住用户设置,并支持每个 HMI 的调整; 2 次,它不能,并且我们不能根据 HMI 调节亮度。 你能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    非常抱歉、我们的专家本周太糟糕了。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    让我总结一下客户的问题:

    您能否证实

    1. 8860 EEPROM 是否可以在 EN 拉至低电平或下电上电后存储初始配置

    2.什么是低于 1000 个周期的含义,正如我所知,我们将为每次启动初始化 8860 ,假设 8860 将 在断电后保留每一个位(配置) ,并从下一次开机时,即使我们的主机将重新初始化它,但配置是相同的,比特不会翻转,它不会消耗额定寿命–1000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    1. 在 EN 拉至低电平或下电上电后、8860 EEPROM 是否可以存储初始化配置

    是的。 客户可以在重新初始化后配置似乎错误时读回 EEPROM、以查看 EEPROM 是否仍采用预期设置。

    2. 什么是 1000 个周期以下的含义,正如我所知道的,我们将初始化 8860 每次启动 ,假设 8860 将保留每一位(配置)关闭后 ,并从下一次开机时,即使我们的主机将重新初始化它,但配置是相同的,比特不会翻转,它不会消耗额定的寿命时间–1000。[/报价]

    1000 表示 EEPROM 烧录时间。  此数据仅用于评估阶段。 请参阅此主题。  (32) LP8860-Q1 EEPROM — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    感谢您的帮助,所以我在此总结一下,

     

    1. EEPROM 可在断电后保留配置
    2. 重复相同的编程/配置将不会消耗生命周期 1000。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    你的理解是正确的。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    这句话意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、如果您不刻录 EEPROM、则不会存储数据。