This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:仿真模型请求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529414/tps62869-simulation-model-request

器件型号:TPS62869

工具/软件:

团队、

客户申请 TPS62869 的仿真模型。 请告知 我们是否可以提供下面中的一个仿真模型。  

  1. TI 器件: TPS628691ARQYR
  2. 仿真工具: ANSYS SIWAVE PI SIM
  3. 请求的仿真模型(以下模型之一)
    1. S 参数模型
    2. RLC SPICE 模型
    3. VRM 模型

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢使用 e2e。

    我们在 TI.com 上提供了 PSpice 模型: TPS62869 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com、该模型应能在 ANSYS 中使用。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingyi,

    您能否检查一下我们是否可以提供以下四个参数值?

    - L_Slew

    - R_Flat

    - L_out

    - R_0

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    不幸的是,我们不太可能有这个模型。  我将与我们的团队核实。

    客户是否要仿真器件的输出阻抗及其 PCB 的 PDN 阻抗?

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingyi,

    有关客户反馈、请参阅以下内容。

    • 完全校正、我们使用 TPS628691ARQYR 作为主功率 VRM(每个 PCB 为 4ea) 、因此我们需要检查 PCB 的 PDN 阻抗。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    遗憾的是、我们目前没有支持 PDN 仿真的模型。 我很抱歉。

    如有必要、我可以在实验室中测量 EVM 的输出阻抗、但这需要更长的时间。

    BR、

    Jingyi