This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:CAN&'t 通过 USBCPD_USB Application_Customization_Tool 版本 1.1.0 设置电池充电电压

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532449/tps25750-can-t-set-the-battery-charging-voltage-with-usbcpd_application_customization_tool-ver-1-1-0

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

TPS25750 似乎在 USBCPD 应用程序自定义工具的支持列表中、但对于我的 27W 仅受电设计、电池充电电压仅为 0~0.2V、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    TPS25750 不推荐用于新设计。 我们建议迁移到 TPS25751、这是 TPS2570 的直接后继产品。

    您能否发送所看到内容的屏幕截图以及当前正在与 GUI 配合使用的 json 吗?

    对于 TPS25750、您可能需要继续使用 7.0.4 GUI。

    谢谢。此致、

    Chris