This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:Gerber

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531152/pfcllcsrevm034-gerbers

部件号:PFCLLCSREVM034

工具/软件:

希望为此参考设计找到光绘文件。  我的新设计基于这块板上的芯片、我只是想看看如何最好地绕过芯片。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系我们的 FAE、我们会向您发送该文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有相关的联系人电子邮件或链接?  我认为这些论坛是为了正确的地点技术支持,这就是全部。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图可在线获得 PDF 文件。 您可以从中构建设计。

    源文件不在线提供。 由于我们不会在这里通过这个论坛分享我们的电子邮件,为了给您发送文件,建议您先浏览我们的 FAE。 您也可以在这里输入您的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是 jfledderman@ergpower.com。  您可以得出原理图。  我对计算和电路设计不太关心、而是对电路板的实际布局布线不太关心。  用户手册电路板布局布线上的图像有些模糊,因此很难确定元件的位置 — 光绘文件可以让您更轻松地查看。  如果 FAE 能够通过电子邮件向我发送文件、我非常感谢。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    好的、我们将通过电子邮件向您发送 gerber 文件。

    我将关闭此主题。

    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、

    谢谢、这将有所帮助。  在过去的一天里,没有人送我任何飞鸟。  我不是在任何超级匆忙,但不希望请求落到裂缝.  是否知道 FAE 处理这些请求需要多长时间?

    谢谢、
    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉等待。 我向您发送了文件。 请检查。

    此致、

    Ning