This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:不同输入输出电压下的效率曲线

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532526/tps6593-q1-efficiency-curve-for-different-input-output-voltages

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS6594-Q1

工具/软件:

您好团队:

        客户请求 IC 在不同于图中提供的电压下的效率曲线。

示例: 我们需要效率图@5V 输入和输出 @ 1.1V、0.8V、3.3V。 @ 125°C。

请帮帮我。

谢谢、

Anoop Jali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    您可以  在室温下获得不同输出的 www.ti.com/.../PEET-GUI 效率。 TPS6594-Q1 数据也适用于 TPS6593-Q1。  

    具体而言、对于 125°C、可根据 DS 图进行估算。  

    BR, Jari